This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DEM-PCM2912AEVM:DEM-PCM2912A 是否需要 Android 或 Linux 驱动程序?

Guru**** 2558670 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM2912A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/707866/dem-pcm2912aevm-is-android-or-linux-driver-necessary-for-the-dem-pcm2912a

器件型号:DEM-PCM2912AEVM
主题中讨论的其他器件:PCM2912A

尊敬的 TI 团队:

我想测试 PCM2912AEVM。

我的操作系统是 Linux 和 Android。

我需要驱动程序吗?   EVM 用户指南中提供了有关 Window 和 Vista 的指南。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Mason、

    PCM2912A 是一款 USB 音频编解码器、此编解码器使用来自操作系统的本机 USB 音频1类驱动程序。 无需额外的驱动程序、因为主机器件在连接时应自动识别 PCM2912A。

    此致、

     Diego Melendez López í a
      音频应用工程师