This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5782M:TAS5782M 可以支持8K 采样率吗?

Guru**** 2782555 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5782M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/706186/tas5782m-tas5782m-can-support-8k-sample-rate

器件型号:TAS5782M

你(们)好

数据表中的 TAS5782m 支持8K 采样率、但 PurePath 仅支持16K~96K、SoC。 如果我们  

使用 CSR8675,语音为8k 采样率、我们可以使用5782m! 对不对?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您现在对哪种流程感兴趣?

    我会仔细检查、然后再返回给您。

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能告诉我您使用的是哪种 TAS5782M 流吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    据我所知、TAS5872M 能够处理8kHz 输入采样率。 但是、现有的 PPC3 GUI 只能支持16k - 96kHz 采样率。 为了简化调优和软件集成、我建议您选择16kHz 采样率而不是8kHz。

    Andy