This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSC2013EVM:我是否需要 MSP-FET 器件来处理/编写此电路板的代码?

Guru**** 2892840 points

Other Parts Discussed in Thread: TSC2013EVM, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/715663/tsc2013evm-do-i-need-an-msp-fet-device-to-work-with-write-code-for-this-board

器件型号:TSC2013EVM
主题中讨论的其他器件: MSP-FET

您好!

我正在尝试为 TSC2013EVM 板编写一些测试代码。 我在 https://e2e.ti.com/support/other_analogue/touch/f/750/t/419094?TSC2013EVM-drive-code 上找到了电路板的参考代码、 我正在使用 IAR Embedded Workbench。 但是、当我尝试运行程序时、会出现错误:

目前、我只是通过随附的 USB 将电路板插入我的计算机。 根据用户指南中编写的内容、"FT232器件是 USB 转串行 UART 接口、用于将数据从 MSP430 MCU 传输到主机 PC 或用于从主机 PC 接收命令。" 因此、我想我不需要任何额外的器件。 但从在线搜索中、每个人都使用 LaunchPad 或 MSP-FET 工具来使用 TSC2013。 我是否需要购买 MSP-FET 来为该板编写代码?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉耽误你的回答。 我们将尽快研究这一问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您所参考的帖子指出、该项目仅包含与 EVM 配合使用的最终固件的90%。  它可能缺少一些阻碍其正常工作的关键信息。  该评估模块和软件专为使用支持的 EVM GUI 和软件对器件进行基本评估而设计。  一个更好的选择可能是从 MSP430 BoosterPack 开始、然后将 I2C 引脚连接到 TSC2013并以这种方式与电路板通信。  TSC2013中没有任何代码示例、但数据表中包含了有关如何与 I2C 端口通信的信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Collin、

    非常感谢您的回答。

    只是一个后续问题、是否有一种从电路板获取 X 和 Y 输入的简单方法? 对于我要编写的程序、我只需要触摸触摸屏所在位置的 X、Y 坐标。

    我知道评估软件能够从 USB 连接获取 X、Y 坐标、那么我如何用 C 语言编写它?
    很抱歉、如果这似乎是一个愚蠢的问题、但我对所有这些都不熟悉、我只是想习惯使用这些类型的器件、因此非常感谢您的帮助、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sidney、

    遗憾的是、除了使用原始 EVM GUI 外、没有一种简单的方法可以直接从电路板上获取信息。 尝试通过 EVM 上的 USB 端口与您自己的软件进行通信是不可取的、这会导致一个非常复杂的项目、需要编写有关 USB 协议和驱动程序的知识、同时对 EVM 上当前使用的固件进行逆向工程。 我建议从 MSP430 BoosterPack 开始、然后将 I2C 引脚连接到 TSC2013。 根据您选择的 MSP430器件、您需要根据 TSC2013数据表中的信息来定制 I2C 通信的几个不同代码示例。