This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 超声波扬声器放大器

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: LM348, OPA548, LM4755

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/702216/ultrasonic-speaker-amplifier

主题中讨论的其他器件:LM348OPA548LM4755

正在寻找 通过  扬声器播放20K 赫兹至40kHz 赫兹5瓦功率的放大器解决方案

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、您好!

    欢迎使用 E2E、感谢您关注我们的器件。
    我们的所有设备均设计为在20Hz 至20kHz 的听力范围内工作。 您应该查找超声波放大器。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 是否生产出任何可以正常工作的产品? 您是否将我转至正确的部门或人员?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、

    您可以参阅通用放大器和其他线性论坛。 也许他们可以为您提供适合此类应用的放大器。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、您好!
    LM4755和 LM348似乎指定了进入超声波范围的带宽。 另一个选项是 OPA548。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    标记

    我们尚未收到您的回复、因此我们假设您的问题已得到解决。 如果没有、请在下面发布另一个回复。

    谢谢
    Dennis