This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255:TPA3255大纹波

Guru**** 2535430 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3255

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/731157/tpa3255-tpa3255-large-ripple

器件型号:TPA3255

您好, 我们的客户 将 TPA3255 设计 用于 Trolley 音频,现在 满足 遇到的450KHZ 运行频率 并 输出大纹波。  您能  不能           ,检查它并为我们提供一些调试建议!tks

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Darren、

    您能否发送纹波的示波器截图? 如果纹波为450kHz、那么您可能会在没有20kHz 滤波器的情况下查看输出。 开关频率下的~1V 纹波是正常的。

    Justin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Justin

    如果 Fpwm 为450khz,则纹波正常,但我们发现     ,在老化测试期间,Fpwm 将自动更改为620khz ,而不是450khz,,但  R (FREQ_ADJ)  使用30K 欧姆,只有  使用36K 欧姆 ,  Fpwm   才能再次更改为450khz。 但建议电阻 为29.7K~30.3K 欧姆、这是一种正常现象?如果     更改 Fpwm,、它  也 会增加 输出纹波。  请 帮 您检查 并 提供一些建议、tks!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Darren、

    这不是正常现象、内部振荡器温度变化不会太大。 这看起来更像是电阻器在显著改变值、因为600kHz 模式为10k 欧姆。 您能描述什么是生命周期测试吗? 在此测试期间、电阻器是否有任何因温度而改变值的方法?

    Justin