This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3886:LM3886设计

Guru**** 2531950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/722743/lm3886-lm3886-design

器件型号:LM3886

外部组件部分的问题数据表中的公式。  具体而言、在第8页的"外部组件"的第10行中、关于 Rf2、为计算截止频率(fc)给出的公式包含一个术语"s + 1"。  除非"s"是指 Siemens (什么? 负载阻抗?) 请告知此公式中使用的"s"的含义或值。  谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gary、
    这是一个拼写错误、很抱歉造成混淆。 该公式用于传递函数(拉普拉斯变换)、它应该是'H (s)'、而不是'='左侧的'fc'。 您可以在公式中使用 s=JW 并将公式模式设置为1/2、然后计算3dB 截止频率的 w。
    此致、
    郑少文