This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3220:TPA3220开路条件下的 FAULT/OTW 电压

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/738592/tpa3220-fault-otw-voltage-at-open-condition-of-tpa3220

器件型号:TPA3220

尊敬的 Sirs:

我的客户询问了  TPA3220开路条件下的 FAULT/OTW 电压。

他在 开路条件下测量了 tpa3220的 FAULT/OTW 引脚的电压。

因此、电压为5V。

尽管下面的描述位于数据表的第24页、但我认为它与测量结果相矛盾。

FAULT / OTW 引脚的输出电压是否真的为3.3V?
请告诉我开路状态下的输出电压以及输出3.3V 电压的方式。
此外、请告诉我内部电路中包含的 FAULT/OTW 引脚操作。

此致、

哈塞伯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、hasebe - san、
    您是否在 EVM 板上进行了测量? EVM 板上的 FAULT 和 OTW 引脚上拉至高电平。 您是否尝试移除了上拉电阻器? 请参阅 TPA3220 EVM 用户指南 :www.ti.com/.../slau756a.pdfwww.ti.com/.../slau754.pdf
    此致、
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shaw-San、您好!

    感谢你的答复。

    我已经知道 EVM 通过外部电路上拉至5V。

    我的客户说、即使 TPA 3220的 FAULT 和 OTW 引脚处于开路状态、也会输出5V 电压。

    如果这是正确的、我认为 FAULT 和 OTW 引脚的最大 VOH 输出不是3.6V。

    据说这些引脚在内部被上拉。

    请告诉我在何处提供该内部上拉电阻器。

    此外、请告诉我端子断开时的输出电压。

    此致、

    哈塞伯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shaw-San、您好!

    如果您对我昨天的问题有任何信息、请您回复我。

    我的客户还在问我如何输出3.3V 电压。

    此致、

    哈塞伯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hasebe-San、

    抱歉、我只检查了设计、您回答正确、内部上拉电阻为5V、而不是3.3V。 数据表正在更新中。

    此致、

    -Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam-San、

    感谢你的答复。

    我明白了。

    那么,更新后的数据表何时发布?

    此致、

    哈塞伯