This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3136D2:TPA3136D2关闭问题

Guru**** 2457290 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3136D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/750921/tpa3136d2-tpa3136d2-shutdown-problem

器件型号:TPA3136D2

大家好、团队、

我在我们的设计之一中使用 TPA3136D2,并面临以下问题:

(1)   有时功率放大器消耗的电流过大、并且正在关闭。 在探测之后、观察到两个输出引脚的直流电平不相同(OUTNL 和 OUTPL)。 这可能是产生故障的原因。

(2)   我们将 Fault#和 SD#引脚短接以将其配置为自动恢复模式、并将同一条线路连接到 MCU。 上拉电阻使其默认为高电平。

(3)   我们使用了15uH 和2.2uF 的输出 LC 滤波器、当前电容器为电解类型。 移除输出滤波电容器后、我们观察到 D 类电容器未关闭。 是否建议使用非极化陶瓷电容器或薄膜电容器? 对于陶瓷、是否需要使用一些小电阻、因为陶瓷的 ESR 很低?

 如果需要、我可以与一些邮件通信专家分享原理图的部分内容。 请建议对原理图进行任何改进以解决上述问题、还是在过去、此 IC 提供了类似的问题?

谢谢、

Sayantan Ghosh、硬件设计工程师- Robert Bosch。

电子邮件:sayantan.ghosh@in.bosch.com

电话:+918066571392

手机:+917708379876

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sayantan、
    是的、我们建议在输出滤波器中使用金属化薄膜电容器或陶瓷电容器。 请参阅以下介绍 LC 滤波器设计的文档: www.ti.com/.../slaa701a.pdf
    此致、
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sayantan、
    如果我们未回答您的问题、请告知我们您的担忧。
    此致、
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sayantan、
    我要结束这个问题、如果您有任何其他问题、请随时在论坛中创建新帖子。
    此致、
    郑少文