This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3100:PurePath Console 3、通过 TCP 连接的 I2C 命令

Guru**** 2797245 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/739828/tlv320aic3100-purepath-console-3-i2c-commands-over-tcp-connection

器件型号:TLV320AIC3100

您好!

我们希望让我们的设置在我们自己的电路板上工作、而不是在调试板上工作。 在这种情况下、我们板的连接选项仅为 wifi。

您是否有一个插件允许通过 TCP 连接将 i2c 命令中继到我们板上运行的守护程序、然后该程序将执行 i2c 操作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nicholas 您好、

    TI 不会创建允许这样做的插件。 如果您能够执行某种远程桌面操作、则可以使用 GUI 执行此操作。

    此致、

    -Steve Wilson