This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA2016D2EVM:EVM 数据表 BOM 中的错误

Guru**** 2638085 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1177910/tpa2016d2evm-the-mistake-in-the-bom-of-evm-datasheet

器件型号:TPA2016D2EVM

大家好、我注意到在 EVM 数据表中。

器件 L4、L5、L6、L7 (100Ω)为 MPZ2012S601A (600Ω)。  

电阻值似乎与 MPZ2012S601A 不匹配。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fabio、

    感谢您的通知。 我们将仔细检查这些组件、并根据需要更改文档。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、L4/L5/L6/L7是100Ω μ A/4A 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fabio、

    我们尚未检查 EVM 上的这些组件、但会在进行检查时根据需要更改文档。
    对于铁氧体的值、您可以使用600或100、差异将仅为低通滤波器以及 C24、C29、C30和 C31的截止频率。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师