This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5558:降低延迟并改善 EMI

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5558, TAS5634

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1177256/tas5558-reduce-latency-and-improve-emi

器件型号:TAS5558
主题中讨论的其他器件: TAS5634

您好!

我正在研发一个通过 I2S 进行数字源的放大器。 作为 PWM 接口、我使用 TAS5558。 这些放大器是采用 PBTL 封装的 TAS5634的4个部件。 我对这两种器件都有一些问题。

TAS5634:调制限制是多少? 测试条件中提到97.64%。

TAS5558: 我们的输入采样率为48kHz。 我们只需要从 I2S 转换为 PWM。  可通过哪些选项来最大程度地降低 TAS5558的延迟? 可以绕过 ASRC 和 DSP 吗?

 TAS5558:是否有任何选项可为通道设置不同的相位以改善 EMI 行为? 是否有任何其他选项可降低 EMI?

此致、
Markus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Markus

    调制指数限制是每个 PWM 输出波形的最大占空比。

     。绕过 ASRC 以最大限度地减少延迟、但当 ASRC 被绕过时、内部主时钟由 MCLK 输入生成、必须激活 I2S 主控模式才能接受 SDIN1-5 μ s

    EMI 是系统问题。  为了降低 EMI、您可以尝试在 TAS5634的输出端添加 LC 滤波器;注意短路环路的 PCB 布局;尝试降低压摆率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.我知道调制指数是多少、我要求最大值 值、因为数据表中没有信息。 tas5558的默认设置为93.7%。 我是否可以将 tas5558设置为可能的最大占空比= 99、21%?

    2.这意味着我必须输入 MCLK (以何种速率?) tas5558将生成 BCLK 和 lrclk 作为输入数据流的输出?

    3.我曾要求使用 tas5558来降低 EMI,例如通道间相移,这是当今的标准功能。

    此致、
    Markus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Markus

    。通过寄存器0x16 0x17 0x18 0x19更改调制指数限制、最大调制指数为99.21%μ s

    您需要输入一个 MCLK。 如数据表所示、TAS5558接受64、128、192、256、384的主时钟速率、 512 和768 fs、 使用的外部晶振必须是来自 MCLK 引脚的12.288MHz。 旁路 ASRC 时、必须激活 I2S 主控模式、TAS5558可通过 SCLKO 引脚和 LRCLKO 引脚提供 BCLK 和 LRCLK。

    TAS5558 是一款旧器件、 器件本身没有用于降低 EMI 的特殊方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.我知道 tas5558的设置。 我将在最后一次询问:TAS5634的最大调制限制是多少?

    让我更详细地解释一下这种情况。
    我们有一个由 DSP 提供的 TAS5558。 DSP 是主器件(不能更改)。
    LRCLK 为48kHz、BCLK 为3.072MHz、MCLK 可变(12.288至24.576MHz)。
    tas5558的 LRCLKO 和 BCLKO 未使用/未连接。

    是否可以以48kHz 的频率运行 DSP 内核(这会使 ASRC 过时)?

    降低高延迟(~2.65ms)的可能性是什么?

    此致、
    Markus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    3.在第70页的数据表中,我找到了以下选项: AD 模式-8通道间延迟和全局偏移寄存器(0x1B 至0x23)。

    是否可以使用该选项进行通道间相移以改善 EMI?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Markus

    我错误地不仔细阅读这个问题,我为您感到抱歉。

    对于 TAS5634、输入 PWM 占空比没有限制、但 TAS5634 输出 PWM 最大占空比为97.7%。 尽管您可以 将 TAS5558 PWM 最大值设置为99.21%、但 TAS5634的输出将在 PWM 占空比大于97.7%时削波。

    2.如果您想绕过 ASRC、则需要设置 TAS5558 I2S 主模式、但对于您的应用、无法实现。 您可以尝试通过寄存器0xc4将 FIFO 从32个采样更改为16个采样、这可以降低 FIFO 延迟。

    3.通道间延迟用于分配开关电流,从而改善相邻通道间的谐波失真和串扰。 根据我的理解 、它可以更改 不同通道的 PWM 相位、这可能有助于降低 EMI