This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6424M-Q1:在 FSYNC 采样计数中测量的从输入到输出的典型延迟

Guru**** 2481465 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1177954/tas6424m-q1-typical-latency-from-input-to-output-measured-in-fsync-sample-count

器件型号:TAS6424M-Q1
主题中讨论的其他器件:TAS6424

大家好

我想问 TAS6424*-Q1系列的典型延迟。

我知道最大采样数是30。

TAS6424中有多少典型计数?

我已经检查了以下主题、但没有答案典型计数。

TAS6424-Q1:输入/输出延迟-音频论坛-音频- TI E2E 支持论坛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

      典型值为48kHz 时的23个样本计数、单位为479µs μ s。 和8个96KHz 样本、83µs μ s。