您好!
我们使用此编解码器制作了定制板。 编解码器的现有 Linux 驱动程序可选择更改 LO 驱动的共模电压设置。 因此、当我提供1004Hz、10dBm 输入时、我会得到相同的结果。 因此、当我将 LO 共模电压设置从1.65V 更改为全芯片设置时、输出电压会下降约2dBm 至7.7dBm。 这是预期行为正确吗?
我也希望为 HP Drive 启用相同的共模设置、因此我更改了 Linux 驱动程序以添加此功能、我们可以在 alsamixer 中看到该选项。 我们之所以要这样做、是因为 HP 驱动器在1004Hz、10dBm 输入下将其输出最大至8dBm 左右。 因此、当我检查注册表值(第1页寄存器10、位 D4-D5)时、默认值为全芯片电压。 因此、当我将 HP 共模电压设置值从全芯片更改为1.65V 时、输出电压降至5dBm。
如果我从数据表(第28页)中正确理解、那么输出电压电平需要随着 HP 共模电压变为1.65V 而增加? 但为什么将 HP 驱动器的共模电压设置为1.65V 时电压会降低?
谢谢、
桑托什