This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TWL1103T-Q1:输出错误

Guru**** 2481465 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1175925/twl1103t-q1-wrong-output

器件型号:TWL1103T-Q1

你(们)好

请参阅随附的。  

我们看到的是 EAR20处的直流电、而不是数据

e2e.ti.com/.../TWL1103B.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Izik、  

    这是现有线程的延续、请继续此处的线程、并留出时间让编解码器专家进行评论。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这是与现有线程相同的问题、我只是无法将幻灯片附加到原始线程中

    期待您的评论  

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否尝试在寄存器01中启用 PCM 环回模式?

    您似乎是从 MIC1提供输入、并希望将输出发送到耳机2。

    您是否仅验证了 PCMO (TX 路径)? 正确之后、您将尝试回送或为 RX 路径向 PCMI 提供输入。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们没有尝试回送模式。 是的、我们 将提供来自 MIC1的输入并将输出发送到耳机2。我们的寄存器配置和原理图是否正确?  

    我们没有测试 TX 路径。 请说明按照您关于回送模式的建议可以完成哪些操作。  

    当我们向 MIC1输入注入1kHz 正弦波时、我们可以在耳机2输出上期望什么类型的信号?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TX 类似于 ADC、您从 MIC 发送输入、并在 PCMO 上以数字方式发送输出。

    用于从 PCMI 到 EAR 的 RX (DAC)输入和输出。

    您的配置启用了两条路径、但您是否为 PCMI 上的 DAC 提供数据?

    环回模式是采用 PCMO 并将其传递回 DAC 输入、因此您的耳朵应从 MIC 输入产生1KHz 音调。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、您的评论不清楚。  

    我们的应用是发送1kHz 模拟正弦波到输入 MIC1并在耳机2上实现数字化信号输出。 我们的配置是否适用于此目的、或者我们是否需要启用回路模式以支持我们的应用?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您将器件配置为同时启用 TX 和 RX、这是正常的、但对于 EAR 输出(DAC/RX 路径)、您需要来自 PCMI 引脚的数字输入。

    您是否通过 PCMI 在设置中提供了数字数据?  

    现在、对于 TX 或 MIC 路径、数字化输出通过 PCMO 发出。 因此、如果您提供1KHz 正弦波、您应该在 PCMO 上看到数字化输出、在 PCMO 上放置一个探针并检查数据。

    我不知道您打算如何处理主机系统/设置中的 PCMO 数据、但由于没有 PCMI 数据、EAR 没有输出。

    设置 环回模式、检查示波器上的 PCMO 和 PCMI、并通过 EAR 输出侦听。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们将 PCMO 连接到 PCMI、并在 EAR20上连接了。  

    当输入为1kHz 正弦波时、请告知这是否是正确的信号形状。 另请查看我们的连接、因为输入是单端到 MIC1p

    感谢 e2e.ti.com/.../twl_5F00_cont.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在您已在 EAR20上输出、因此这确认您没有向 PCMI 发送任何数据。

    EAR 输出应该是您发送的音调、正弦波1KHz、您是从外部连接还是使用环回寄存器?

    我的建议是、根据 A-Law 模式使用音频分析仪检查 PCMO、并看到1KHz 音调。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、我们没有可用的音频分析仪。 我怀疑 pcmo 信号由于 TWL1103T 的连接而失真。 您能否查看我们的原理图?  

    我们是否为未使用的 MIC1N 使用了正确的终端?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对原理图的反馈:

    • MIC1或 MIC2是差分 输入、请参阅数据表的图7以了解典型连接、因此请将其作为差分连接。
    • 如果未使用 MIC2、则将0.47nF 电容接地。
    • 您的 EAR 输出上有典型负载、比如32欧姆吗?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我找不到 rmic 的建议值。 请给出建议。  

    我们无法为 MIC1提供差动输入。 您建议做什么?  

    未使用 MIC2。 我们是否还应该通过 Rmic 电阻器将其连接到 MBIAS? 还是仅使用0.47nF 电容接地?  

    我将在明天就 EAR 输出的负载值提出建议。  

    谢谢、此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    确定如果您无法提供差分、请尝试以下操作:

    • 将 R257和 R168更改为0欧姆
    • 在连接到 EAR20负载(32 Ω)之前、在 EAR20输出端放置一个1uF 电容

    我在 EAR20输出的示波器捕获中看到、它具有直流电、这可能会使输出失真。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    如果您还可以参考 Rmic 电阻器的建议值

     EAR20上的1uF 电容器是串联还是并联?  

    最好在图纸上标记所有更正。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不知道您的 MIC、如果您不需要偏置、那么您就不需要 rmic 了。

    在 EAR20上串联1uF。