This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2557EVM:TAS2557EVM:PPC3无法连接到 TAS2557EVM

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2557EVM, TAS2557

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1177473/tas2557evm-tas2557evm-ppc3-can-t-connect-to-tas2557evm

器件型号:TAS2557EVM
主题中讨论的其他器件: TAS2557

您好、Sirs、

我们在 TAS2557EVM 的运行上遇到了一些问题。

我们在前一天通常使用它,但今天我们打开了 TAS2557EVM 板的电源,PPC3无法连接到器件。

 

下面是我们检查的步骤。

  1. 我们检查了所有电源是否正常(5V、3.3V、1.8V)、并且电源电流也正常。
  2. 它不会短路或损坏。
  3. 我们可以在 Y1输出引脚上测量6MHz。
  4. 从笔记本电脑侧到 MCU 侧的 USB 路径良好。
  5. 从笔记本电脑和其他计算机重新安装 PPC3工具和 TI USB 驱动程序。

根据上述步骤、连接仍然断开。

 

  1. 我们检查了 I2C 信号、然后发现它显示 A0/A1数据仅为25。

当我们打开器件电源时、它没有其他信息。

然后、我们检查跳线、发现在我们获取 EVM 时、它默认未连接 J24 (WP)跳线。 但用户指南行显示、默认情况下应插入该代码。

结果应该是 EEPROM 可能已针对未知状态重新刷写。

您有什么解决方案可以帮助我们吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    是否可以从 Windows 控制面板打开设备管理器? 然后插入并拔下 EVM 以确认 PC 如何识别 EVM。
    如果您尝试使用不同的 USB 端口、结果是否有所不同?

    如果 EEPROM 碰巧被复位、您可以按照以下主题中描述的过程操作: https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/773576/faq-tlv320aic-codecs-and-adcs-how-to-restart-revive-a-usb-audio-evm

    随附的是所需的 zip 文件:

    e2e.ti.com/.../0741.slac563b.zip

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,先生

    是否可以从 Windows 控制面板打开设备管理器? 然后插入并拔下 EVM 以确认 PC 如何识别 EVM。

    [12/07 Jim]   在我将 EVM 插入 PC USB 端口后、设备管理器显示"未知设备"。


    如果您尝试使用不同的 USB 端口、结果是否有所不同?

    [12/07 Jim]所有不同 USB 端口的结果 都是相同的。

    ------------------------------------------------------

    按照步骤2-6操作、我在设备管理器中看到了"DFUUSB"。

     从步骤7到步骤12执行时、我们遇到了另一个问题。

    从步骤7到步骤11、我们感觉很好、但  在步骤11之后、它会显示一些错误消息。

    “detach call failed”、 “getstate call failed. 获取最后一个错误=3e3"

    已连接操作流程以供您参考。

    请仔细审核。

    ------------------------------------------------------

    另一个问题、有关步骤1说明。

     1.下载 USB 固件文件:

       对于 TLV320AIC/DAC/ADC EVM: http://www.ti.com/lit/zip/slac563

       对于 TA/PCM EVM 和 PurePath 控制台主板: http://www.ti.com/lit/zip/sloc305

    我们的器件是 TAS2557EVM。

    我们应该使用哪个文件来执行? 尽管我已经尝试了 slac563b (您提供的)和 sloc305。

    这不适合所有人。

    感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jim

    • 在您的过程中 WP 跳线的状态是什么? 我想您必须在编程测试期间短接此 WP 跳线。
    • 请确保 I2C 信号到达电路板上的所有器件、包括 DUT TAS2557。 当在总线上无法访问 DUT 时、我以前见过一些问题
    • 我假设您能够将 EVM 检测为 DFU 器件、对吧?

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,先生

    在我的过程中、我没有短接 WP 跳线。 WP 短接至 VCC 时是否为只读?  

    (WP 引脚必须连接到 VSS 或 VCC。 如果绑定到 VSS、则启用写入操作。 如果绑定到 VCC、则禁止写入操作、但读取操作不受影响。)

    ----------------------------------------------------

    我已经重试了、程序已成功。

    我认为关键点是" 接 SDA 和 SCL 线路并超过5秒、然后 移除短接。" 很抱歉、我以前可能做得不好。

    非常感谢、我很感激。

    --

    还有一个问题、 下面的映像文件是否相同?   与您提供的"0741.slac563b.zip"有什么不同吗?   您建议使用哪种?

       对于 TLV320AIC/DAC/ADC EVM: http://www.ti.com/lit/zip/slac563

       对于 TA/PCM EVM 和 PurePath 控制台主板: http://www.ti.com/lit/zip/sloc305

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    很高兴听到电路板再次为您工作。
    关于映像文件、我提供的映像文件应与您共享的第一个映像文件相同、结尾处为"slac563" 我认为其中的任何一个都适合您、但我个人一直在将 slac563用于任何需要播放功能的 EVM。 还有一些其他 EVM 仅支持 I2C 控制、但没有音频功能。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,先生

    感谢您的支持。

    我 不再有疑问。

    非常感谢。