This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2780:对于接近检测、它可以检测多长时间? 以及此模式下的功耗 PWR_MODE3如何?

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2780

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1179059/tas2780-for-proximity-detection-how-long-the-distance-can-it-detect-and-also-how-is-the-power-consumption-in-this-mode-pwr_mode3

器件型号:TAS2780

你(们)好  

对于接近检测,它可以检测多长时间? 以及此模式下的功耗 PWR_MODE3如何?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、蔡炳斌、

    在 PWR_MODE3中、VBAT1S 用作输出级的电源、在这种情况下不使用 PVDD、因此您只需考虑 VBAT1S、AVDD 和 IOVDD (最后一个通常可以忽略不计)。

    如果您正在寻找空闲消耗、可以参考 D/S 第9页的典型特性表(预期与 PWR_MODE1类似): https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tas2780.pdf#page=9 
    如果您在寻找效率、可以使用图6-14和6-16、VBAT1S 效率将达到效率下降之前的水平;当器件从 VBAT1S 更改为 PVDD 时、效率会下降、这不会应用于 PWR_MODE3、因为它将保持在 VBAT1S 电源轨上运行。

    关于特定于检测的详细信息、这取决于应用的其余组件;TAS2780本身并不检测距离、因为它只用于生成超声波信号、系统中必须有一些 ADC 来检测该信号。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师