This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1754:内部上电复位功能

Guru**** 2794665 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1754

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1178835/pcm1754-internal-power-on-reset-function

器件型号:PCM1754

您好!

我们的客户在输入 PCM 数据 FS 更改时应用复位。 因为在这个序列中、有时 PCM1754会导致 SNR 下降、而通过复位解决了这个问题。

问题是、PCM1754上电复位条件是 Vcc>2.2Vmin、如数据表所述。

然而、在我们的实验中、似乎还有一个条件、即 Vcom 电压也需要小于2.2V 才能将内部 POR 置为有效。

否则、低 SNR 情况不会被清除。 因此、实际器件行为显示了某种程度上监视 Vcom 和 Vcc POR 的方式。

作为我们的对策、我们将施加足够长的 Vcc 断电周期、以达到低于2.2V 的 Vcom。

您是否可以预期到 Vcom 的此类内部连接路径 POR 电路、我们的设计方法是可以接受的?

此致、

Mochizuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mochizuki、

    上电复位主要触发初始化序列(从 VCC > 2.2V 开始需要1024个系统时钟) ,因此它只检查 VCC。 在复位周期之后, 内部寄存器被初始化 , 当所有 CLKS 也有效时,PCM 提供适当的模拟输出。 因此、该复位 过程 与 VCOM 无关  、VCOM 只是非缓冲共模电压输出。

    我可以看到 未稳定的 VCOM 如何影响 SNR 、但 POR 不会监控 VCOM 的运行。 在复位期间(1024个系统时钟)、 输出强制为 VCC/2,我怀疑 VCOM 尚未处于 VCC/2电平 ,因此会降低 SNR。如果在初始化前后监控 VCOM 和 VCC,您应该会看到一些与上述内容一致的差异。  

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arash、

    感谢您的快速回复和阐明数字电路初始化功能。

     

    下面是该项目中 Vcc 和 Vcom 电压关系的捕获。

    实际上、当 Vcom 电容使用100uF 时、SNR 是站不住脚的。 在这种情况下、Vcom 保持超过2.3V 的电压。

    另一种情况是、Vcom 电容为10uF、Vcc 断电序列期间的电压达到0.8V、即使动态变化 FS、SNR 也是稳定的。

     

    到目前为止、在运行模式下更改 FS 时、我们在多个项目中遇到了 PCM175x SNR 不稳定问题。

    但我们无法找到这种神秘现象的关键机制、我们认为 SCK 抖动和 POR 计时的机会带来了这个问题。 但我们仍然无法得到有力的证据。

    在该项目中、我们可以看到 Vcc 初始化过程中 Vcom 电势之间的关系很强。 似乎需要在 Vcom 轨上低于幕布断电压的模拟电路来恢复 DS 调制器与电流开关电路之间接口的功能。

    您是否有任何想法来期望这种行为的根本原因?

     

    此致、

    Mochizuki

    e2e.ti.com/.../PCM1754-Vcom.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mochizuki、

    这与我在上面所说的一致、由于使用了一个更大的电容器、VCOM 不跟踪 VCC/2、您需要连接一个10uF 的电容器、而不是100uF 的电容器。 请参阅用户指南。 基本上、当 POR 被激活并且芯片就绪时、您仍然保持 VCOM 为一个非 VCC/2的值。 POR 正在执行其任务、与 VCOM 的值无关。 只要您使用 VCOM Decupling CAP 的推荐值、您就可以了。

    此致、

    Arash