This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3120EVM-U:编解码器控制软件的 EULA

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1170673/tlv320aic3120evm-u-eula-for-codec-control-software

器件型号:TLV320AIC3120EVM-U
主题中讨论的其他器件:TLV320AIC3120PUREPATHSTUDIO

您好!

问候!!!

我有 TLV320AIC3120EVM、我想安装产品页面中提供的编解码器控制软件。 但未提供许可条款。 如果没有许可条款、我将无法安装任何软件。 您能否提供编解码器控制软件的 EULA (最终用户许可协议)。

我找不到该编解码器控制软件的用户指南。 您能否还提供用于 TLV320AIC3120的编解码器控制软件的文档/用户指南

谢谢、此致、

Dheeraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dheeraj、

    从我可以看到、您可以访问 PUREPATHSTUDIO、该 GUI 需要与 EVM 连接。 要安装软件并查看 EULA、请访问 www.ti.com/mysecuresoftware/。 

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想使用 EVM 产品页面上提供的编解码器控制软件。  

    标题为"ACEV-1AEVM 软件 - SLAC366.ZIP  (4110KB)"

    您能否为此编解码器控制软件提供 EULA?

    谢谢、此致、

    Dheeraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dheeraj、

    https://www.ti.com/lit/ml/sszz027o/sszz027o.pdf?ts=1668459090684&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    这有帮助吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    否、这是 EVM 硬件的特性。 该文档指出、软件将附带单独的软件许可证、但对于编解码器控制软件、则不提供该许可证。

    以下是相同文档中的片段、说明这些术语不适用于软件、

    "这些条款不适用于软件。 软件的保修(如果有)包含在适用的软件许可协议中。"

    "2.1这些条款不适用于软件。 软件的保修(如果有)包含在适用的软件许可协议中。"

    我需要对 EVM 随附的软件使用 EULA。 请做必要的事。

    谢谢、此致、

    Dheeraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安装软件时、打开编解码器控制应用程序时、将显示许可协议、并提示用户在使用之前接受该协议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Daveon、

    请参阅以下 Dheeraj 的答复:

    编解码器控制软件不是安装程序、我们获得了.exe、我们必须运行它。 我不记得第一次在个人系统上打开时接受条款。 但现在我看不到它出现了。

    如果您能与我分享这些术语、那将会很棒。

    此致、

    Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    音频专家在假期外出、将于11月28日返回。 请耐心等待、因为回复会延迟。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Daveon、

    对此进行了任何更新?

    此致、

    Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否在硬件和软件包中提及此软件?

    您应该能够直接下载并运行该 exe。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以在我的个人系统中运行它。 我只需要最终用户许可协议(EULA)。 我在网上找不到它。 上一条回复说、我将在运行.exe 文件时获得它。 但我不记得接受它。 那么、您能否为此编解码器控制软件提供 EULA?

    谢谢、此致、

    Dheeraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    既然您能够加载并运行、那么为什么需要许可证进行评估?

    有关这些术语、请参阅突出显示的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的参与、但这些条款适用于硬件、而不是软件。

    我们需要此 EULA 才能将其安装到公司网络系统中。 如果没有 EULA、则无法安装软件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chandra、  

    我不知道下载.exe 文件的 EULA。 我正在调查其中一个是否可用  

    Peter 也不在办公室、因此请耐心等待、因为回复会延迟。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chandra、

    令人惊讶的是,zip 文件没有 EULA,安装后,您应该会看到类似的内容:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供此信息。