This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1864:TDM 模式下的折叠音调噪声

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1864, PCM1690, PCM1864EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1176775/pcm1864-folding-tone-noise-at-tdm-mode

器件型号:PCM1864
主题中讨论的其他器件: PCM1690

您好!

我们的客户在 Fs=48kHz TDM 模式下以35KHz 0dBFS 输入时观察到折叠噪声。

这里是 FFT 捕获、我们可以看到13KHz -9dB 频谱。 如果改变输入信号电平、折页噪声电平将在线响应。 因此它可能不会调制器饱和。

在 I2S 模式下、未观察到该音调噪声。

 

测量连接是 PCM1864模拟输入到客户 ES 板上的 PCM1690模拟输出。

MCLK 为24.576MHz、512fs。 PCM1864是用于创建 BCK、256fs 和 LRCK 的主控模式。 PCM1690是受控模式、共享相同的 MCLK 512fs 并获取 BCK 和 LRCK。   

 

您能想到这种现象的任何根本原因吗?

我们可以稍后将原理图和寄存器设置发送到您的电子邮件。

此致、

Mochizuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mochizuki、

    请给我一些时间、让我在下周初掌握 EVM 并进行故障排除。 FFT 是否是 PCM1690 AOUT 的捕捉?

    原理图和寄存器转储也很有帮助。

    感谢您的耐心等待。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Daveon、

    我们希望将设计数据发送到您的邮箱地址、我已发送 E2E "朋友 申请"、请接受。

    此外、我和我们的客户尝试开始 PCM1864 EVM 验证。

    也请接受 EVM SW DL 请求。

    此致、

    Mochizuki

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mochi、

    我接受了,对拖延表示歉意。

    此外、您如何将数据输入 DAC? 从 d/s 中可以看出、LJ 和 I2S 数据都应从 LRCK 的下降沿开始、以类似于类似的图、否则数据将是一个 BCLK 周期关闭。 请参阅随附的图表:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daveon:

    DAC PCM1690输入也是 TDM。  音频带内 THD/SNR/DYR 性能良好、因此数据保护不会出现问题。

    我们只有一个折返噪声问题。  

    此致、

    Mochizuki  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们的客户在 TDM 中使用 I2S 格式。  

    由于我无法到达您的邮箱、因此我已将设计信息发送给 Brian  Donoghue。

    此外、PCM1864EVM SW DL 尚未获得批准。    

    此致、

    Mochizuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     在折叠噪声的图片范围内、这是 TDM 模式中的一个通道的 L 和 R 还是2个独立通道的输出?

    此外、您能否提供 I2S 模式的屏幕截图、1kHz 和35kHz、TDM 模式也是如此。

    您是否曾尝试将信号直接输入 DAC 并看到相同的输出结果? 您能否监控 ADC 的数字位以查看它们是否与输入 DAC 保持相同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daveon:

    很抱歉回复速度慢。

    在 TDM 中捕获的噪声为2个独立通道。

    我们的客户没有用于音频精度的串行接口适配器设备,因此他们的测量仅限于。

    现在、我们联系了当地的 TI 团队、以使用 D 至 D 域测量此 ES 板。

    我将在 完成后进行更新。

    此致、

    Mochizuki