This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM9211:[ESTEC]请查询 PCM9211 AD 功能

Guru**** 2650085 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM9211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1179564/pcm9211-estec-inquire-about-pcm9211-ad-features

器件型号:PCM9211

大家好、TI 支持团队

我收到了客户的以下询问。

请在回答之前检查查询和方框图的内容。

(二

我们正在尝试使用 PCM9211的 A/D 功能来操作新模型。

如果是 A/D 输入、则为 MCLK/bck/LRCK 输入 PCM9211 (MPIO_C)、并输出数据。

-采样将使用44.1kHz

此时、主输出应正常输出 A/D 信号。

是否可以实现该功能?

(二

谢谢。

此致、

mj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、MJ、

    是的、您应该能够 将 CLKS 路由到 MPIO 组 C 、并在此处所示的主端口将其发送出去。  

    此致、

    Arash