This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805MEVM:I2C 错误 TAS5805MEVMC

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5805MEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1178493/tas5805mevm-i2c-error-tas5805mevmc

器件型号:TAS5805MEVM
主题中讨论的其他器件:TAS5805

你(们)好

使用几次后、我们的 TAS5805MEVMC 评估板出现问题。

U1非常热、没有声音、也没有通信。

我们用新的 U1 TAS5805替换了 U1。

现在 U1不再是热的、但我们有一条错误消息:

I2C 错误:"与器件 A 的通信失败。 器件将不会写入器件 A。 请检查 EVM。"

无法仅使用输出 B、软件错误、仍然没有声音...

我们想我们可以使用 B、所以...
因此、我们决定将​​电阻器 R5和 R7的值反相、从而在 U1和 U2之间交换地址。
在这种情况下、消息是相同的、但对于器件 B

I2C 错误:" 与 器件 B 的通信失败。 器件将不会写入器件 B。 请检查 EVM。"

但是、我们可以启动软件并连接到设计 A (U2现在)、但 仍然没有声音。

有人可以帮助我们吗?

或者是否有人想要出售他们不再使用的二手卡?
我们需要它来进行音频预设、TI 的站点上不再有任何库存。
除非 IT 工程师的办公桌有人偶然留下...
感谢你的帮助。

Gilles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gilles、

    在为 EVM 供电并插入 USB 时、哪些 LED 亮起? 截至月底、TAS5805MEVM 已重新起锁、但我们目前没有备用 EVM 可供发货。

    此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luis。

    感谢您的回复。

    所有 LED 均正常(USB 和电源)

    4V、3V3、1v8和1V 电源正常。

    您是否有一个大概日期?

    我可以立即订购并直接从 TI 网站预订一个 TAS5805MEVM 以节省时间吗?

    此致

    Gilles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gilles、

    应在1月的第一周前库存。 在 TI.com 上重新起锁时、您不必订购。

    此致、
    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luis

    感谢您提供信息。 我们将等待新卡并订购。

    此致

    Gilles