This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255:TPA3255烧坏问题

Guru**** 2747375 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1179321/tpa3255-tpa3255-burned-issue

器件型号:TPA3255

降级器、

反馈使用 TPA3255DDVR 来执行300W 立体声功率放大器@4Ω 在 PWM 仿真正弦波负载测试中、存在烧毁 IC 现象、具体如下:

1、300W 立体声、左声道和右声道、负载4Ω Ω;

2.在使用扬声器的测试中未发现燃烧问题。 在1kHz 正弦波下、模拟信号约为0.75-1.2V、并且在仿真负载测试期间 IC 被烧毁

答:当输入电压为51V 时、IC 比输入电压为45V 时更可能烧毁。 根据客户的反馈、IC 烧坏的可能性与负载时间有关。

b.请参阅官方网站上的 PCB 布局演示

c.测试2件、所有测试均显示上述现象

D.客户在散热器下面添加风扇后、它可以正常工作。 当前设计的散热器大于演示

随附了客户的原理图、PCB 布局和测试数据。 请帮助检查问题。

谢谢

e2e.ti.com/.../TPA3255-Test-Data.xlsxe2e.ti.com/.../F0903_2D00_schematic.pdfe2e.ti.com/.../ZY_2D00_F0903AMP_5F00_V1.0.PCB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,宁

    当 OT 发生时、散热器是否感到热?

    这是否可以使用热像仪来确认先发热的位置? 芯片或芯片周围的某个组件。

    您可以从较低的电压开始、以更快地确定哪个位置变热。

    您的原理图似乎没有问题。

    PCB 有一些问题、但不应成为根本原因。

    红色圆圈下方的区域 由 GND 覆盖、因此散热效果会更好。

    谢谢。

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jesse:

    我想谈谈客户、然后回复您。

    谢谢