This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805M:10kHz 时的高失真

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5805M
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1177742/tas5805m-high-distortion-at-10-khz

器件型号:TAS5805M
主题中讨论的其他器件: TAS5805

您好!

我们使用 TAS5805M 以高达20kHz 的频率输出正弦波。  
在1kHz 时、放大器输出看起来非常平滑、没有太多失真。


失真开始从大约3kHz 开始出现。 这是 10kHz 时的输出信号:

如果我运行 FFT、我会看到很多谐波。



这是预期行为吗? 我在输出端使用一个10欧姆电阻器。 该滤波器具有一个10uH 电感器和2x330nF = 660nF 电容器。  
I2S 以48kHz 采样率发送正弦值。 由12V 供电  



我的 I2C 初始化序列 非常简单。 我不使用任何信号处理。
开关频率设置为768kHz。

uint8_t initSequence[][2]={
{ 0x00、0x00 }、//将页更改为页0
{ 0x7f、0x00 },//将书籍更改为书籍0
{ 0x03、0x02 }、// HIZ
{ 0x01、0x11 }、//复位寄存器
{ 0x03、0x02 }、// HIZ
{CFG_META_DELAY、5}、
{ 0x03、0x00 }、//睡眠
{0x46、0x11}、  
{ 0x03、0x02 }、// HIZ
{0x61、0x0B}、// ADR 作为 FaultZ 输出
{0x60、0x01}、// ADR 引脚作为输出
{0x7d、0x11}、
{ 0x7E、0xff }、
{ 0x00、0x01 }、//将页更改为页1
{0x51、0x05}、
//寄存器调优
{ 0x00、0x00 }、//将页更改为页0
{ 0x7f、0x00 },//将书籍更改为书籍0
{0x02、0x00}、// Fsw = 768kHz
{ 0x30、0x00 }、// SDOUT 输出 DSP 输出
{0x4c、0x30}、//数字音量:0dB (默认值)
{0x53、0x03}、// ANA 带宽= 175kHz
{0x54、0x00}、// ANA 增益= 0dB
{ 0x03、0x03 }、//播放
{0x78、0x80}、//清除模拟故障

};

此致、

Johannes Nadler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Johannes、你好  

    TAS5805本身不太可能导致这种情况、我们向您提供了一些建议

    1.check 您的信号源稳定、请在 无信号输入的情况下检查 FFT

    2.您是否有 AP、 建议您再次使用 AP 来测量 THD+N、我不确定它是否是由示波器设置引起的。  我在 TAS5805 EVM 上进行了测试、输入为10kHz、负载为10 Ω、PVDD=12V、且 THD+N 小于0.01%

    3.我设置了在 EVM 上验证的默认配置,您可以尝试使用此附件文件。

    e2e.ti.com/.../3463.TAS5805.h

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的建议。 我已尝试您的默认配置文件。 不幸的是,它没有帮助。
    我在 TAS5805M 的数据表中找到了重要信息:


    THD+N 测量均使用20kHz 砖墙式滤波器进行。
    我们计划将 TAS5805M 用于与音频无关的其他应用。  在我们的项目中、20kHz 音频带宽之外的谐波、谐波和噪声不能忽略。  

    您是否在没有砖墙式滤波器的情况下测试了 TAS5805M、并且它显示的 THD+N 小于0.01%?  

    此致、
    Johannes

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Johannes、你好  

    我们担心音频应用、因此我们只有20kHz 滤波器的 THD+N 结果。 如屏幕截图所示、THD+N 开始从大约6.5kHz 下降、这是 20kHz 滤波谐波器导致的。  如果您不添加20kHz 滤波器、THD+N 将增加、并且不会从6.5kHz 下降。