This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3107:针对风噪声的解决方案建议

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3107, TLV320AIC3263, TLV320AIC3262, TLV320AIC3007

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1177512/tlv320aic3107-solution-proposals-for-against-wind-noise

器件型号:TLV320AIC3107
主题中讨论的其他器件: TLV320AIC3263TLV320AIC3262TLV320AIC3007

您好!

我的客户需要满足以下要求、我建议使用 TLV320AIC3107、TLV320AIC3262或 TLV320AIC3263、但最重要的是防风噪声。  我认为可以通过 TLV320AIC3107的双二阶滤波器和 TLV320AIC3262/63的 miniDSP 来实现。

-要求

  • 由2通道模拟单端(立体声麦克风单通道)提供的麦克风输入
  • MICBIAS 1Ch (1.5V ~ 3.6V)
  • 具有16~24位的编解码器
  • ADC/DAC SNR 无关
  • Fs=48kHz
  • 通过数字 HPF 预防风噪
  • 1通道的扬声器输出(8Ω)
  • 小型封装
  • I2S 音频接口
  • I2C 控制(或 SPI)
  • 可提供 TI.com 库存中的样片

-建议使用的器件

  • 由双二阶 HPF 提供的 TLV320AIC3107 (目前没有 TLV320AIC3007样片、因此建议使用 TLV320AIC3107)
  • miniDSP 提供的 TLV320AIC3262
  • 如果只需要单声道、则由 miniDSP 提供 TLV320AIC3263

-问题

  1. 您认为我的建议是否合适?
  2. 请告诉我双二阶和 miniDSP 的优缺点吗?
  3. 您是否会为我提供每个双二阶和 miniDSP 的频率响应、以便我的客户在申请样片之前可以决定哪一个在其系统上运行良好?
  4. 您是否会向我提供通过双二阶或 miniDSP 设计风噪声 HPF 的材料?

此致、

川崎市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     我们是否可以将其脱机、以便我们的营销团队可以对此进行跟进?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我现在给你发送了一个友谊请求。  我想直接讨论这个主题、并在明天在日本时间提出一些解决方案/建议、因为我们将在星期五与客户会面。

    此致、

    川崎市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否将要求发送至 sakshi@ti.com 、因为我出差时不在办公室?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我关闭此主题、因为我通过直接消息进行了响应。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我向您发送了一封私人邮件、询问与此主题相关的一些其他问题。  请检查您的消息吗?

    此致、

    川崎市