This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5727:在演示板上、EEPROM 是否可以通过 USB 写入数据、以及如何调用数据? 论坛指出、TAS1020无法从 EEPROM 调用数据、USB 设备无法识别数据

Guru**** 2575725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1179222/tas5727-on-the-demo-board-whether-eeprom-can-write-data-through-usb-and-how-to-call-data-the-forum-said-that-tas1020-could-not-call-data-from-eeprom-and-usb-devices-could-not-recognize-it

器件型号:TAS5727

在演示板上、EEPROM 是否可以通过 USB 写入数据、以及如何调用数据? 论坛指出、TAS1020无法从 EEPROM 调用数据、USB 设备无法识别数据