This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3262:线路输入功能噪声问题

Guru**** 2481985 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3262

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1170306/tlv320aic3262-line-in-function-noise-issue

器件型号:TLV320AIC3262

你(们)好

客户已经整理了与线路输入相关的以下7个寄存器、我想问以下2个问题:

(1)以下7个寄存器对应于方框图的哪个位置?

(2)这7项中、哪个项会影响截断波形?

1.1695   INT 2     接收器放大器音量               71 256

  #define AIC3262_REC_AMP_CNTL_R5               make_REG (0、1、40)

  #define AIC3262_RAMPR_VOL           make_REG (0、1、41)

  

  1. 1698   INT 1     线路输入卷                          6

  #define AIC3262_ADC_ADAP_COEF_VOL3_1   make_REG (40、1、48)

  #define AIC3262_ADC_ADAP_COEF_VOL3_2   make_REG (40、1、49)

  #define AIC3262_ADC_ADAP_COEF_VOL3_3   make_REG (40、1、50)

  #define AIC3262_ADC_ADAP_COEF_VOL3_4   make_REG (40、9、112)

  #define AIC3262_ADC_ADAP_COEF_VOL3_5   make_REG (40、9、113)

  #define AIC3262_ADC_ADAP_COEF_VOL3_6   make_REG (40、9、114)

  

  1. 1699   INT 2     PCM Capture Volume                      152 (1699 INT 2 PCM 捕获卷152)

  #define AIC3262_LADC_VOL              make_REG (0、0、83)

  #define AIC3262_RADC_VOL              make_REG (0、0、84)

  

  1. 1700   INT 2     MicPGA 音量控制                   0

  #define AIC3262_MICL_PGA              make_REG (0、1、59)

  #define AIC3262_MICR_PGA              make_REG (0、1、60)

  

  1. 1701   INT 2     PCM 捕获精细增益量            5

  #define AIC3262_ADC_F精细 增益            make_REG (0、0、82)

  

  1. 1942   INT 1     MA 右 PGA 混频器右 MicPGA 音量  0

  #define AIC3262_RADC_PGA_MAR_VOL   make_REG (0、1、19)

  

  1. 1944   INT 1     MA 左 PGA 混频器左 MicPGA 卷    0

  #define AIC3262_LADC_PGA_MAL_VOL    make_REG (0、1、18)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这些只是定义了体积/增益寄存器、它没有寄存器的实际数据。

    您可以在本参考指南 https://www.ti.com/lit/ug/slau309/slau309.pdf?ts=1668196644871&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTLV320AIC3262中查看该寄存器

    例如:

     #define AIC3262_REC_AMP_CNTL_R5               make_REG (0、1、40)

    我相信他们正在写入第0册、第1页和第40寄存器、下面显示了接收器放大器的信息:

    如果您已削波输出、则输入/输出会超出输入/输出电平、因此请检查这些电平以及应用的音量/增益。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Pdjuandi

    关于 Item2 ~ 7、如何进行微调? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gareth、  

    Peter 不在办公室、下周还会回来、请耐心等待、因为他的回复延迟了。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这些寄存器通过更改实际数据进行调整、因此它们只需根据寄存器参考指南中的指定调整数据即可。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Pdjuandi

    有关 TLV320AIC3262的更多信息
    如果线路输入信号同时连接到两个 TLV320AIC3262、
    可行吗? (请参阅下图)

    客户软件团队已从寄存器参考指南中整理出以下7个与线路输入相关的寄存器,目前我们的问题是:在7个寄存器设置中,哪些与线路输入波形的增益真正相关?.................. Q1哪些寄存器可由 TI 原始工厂进行微调? (范围是否有特殊限制).......................... 一 Q2谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gareth、

    我们的编解码器专家 Peter 不在办公室、因此请在美国时间周四之前回复。

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您可以使用该配置。

    现在、关于以上7个寄存器的线路输入设置、只有这些与线路输入相关。

    寄存器的默认值是默认/原始设置。

    如上所述、它们提供的内容仅显示寄存器、而不是实际增益设置、因此请告知它们。