This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6424-Q1:DVDD 的值是多少?

Guru**** 2481465 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1180035/tas6424-q1-what-is-the-value-of-dvdd

器件型号:TAS6424-Q1
主题中讨论的其他器件:TAS6424

您好!

在 TAS6424数据表的第20页中、DVDD 的值是什么?

谢谢、此致

陈 YC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen YC、

    在数据表 SLOS870B 的第7.3节中、DVDD 或 VDD 为3.0至3.5VDC。  从绝对最大值表中可以看到最大绝对值为3.5VDC。

    此致、
    Gregg Scott