This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320DAC3100:静音播放时是否可以使器件输出直流电?

Guru**** 2519440 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320DAC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1178278/tlv320dac3100-is-it-ok-to-make-the-device-dc-output-when-the-device-at-silence-playback

器件型号:TLV320DAC3100

大家好、

   当 TLV320DAC3100工作时、SPKM 和 SPKP 提供320kHz 输出信号。 是否可以将器件 输出配置为特定的直流电平? 客户希望通过这种方式进行音频导联脱落检测。

您是否对导联脱落检测有任何建议?

非常感谢。

Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthew、

    您能否详细说明什么是导联脱落检测? 它是否类似于开路负载?
    通常不建议将直流电压强制施加到扬声器、因为这可能会导致损坏。

    关于是否可以使用直流电压、我认为您可以使用直流电压、尽管我认为它尚未经过测试、因为这不是常见的音频应用要求。 我可以在下周初测试 EVM 并获得一些结果。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    感谢您在此提供的友好支持。

    如果您接受了测试、请分享结果。

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthew、

    测试后、似乎无法播放扬声器驱动器输出的直流信号、它将短暂出现在输出端、但随后被取消、下面是一个供参考的捕捉:

    器件内部必须有一些高通滤波器、以防止由于直流电压而损坏扬声器。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    感谢您的观看、根据波形。 我们的器件似乎支持0v 输出、这足以进行音频关闭检测。 您能否分享如何将器件设置为0V?

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthew、

    我在该测试中使用了一个 AUX-0025滤波器、这是一个用于 D 类放大器测量的完全重建滤波器。 如果使用截止频率约为20K-30kHz 的 LC 或 RC 滤波器、也可以获得相似的结果。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师