This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6424-Q1:MCLS 和 SCLK 连接

Guru**** 2481465 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1178236/tas6424-q1-mcls-and-sclk-connections

器件型号:TAS6424-Q1
主题中讨论的其他器件:TAS6424ETAS6424

大家好、

我从下面的 E2E 主题中了解到、MCLK 和 SCLK  边沿对齐一定不能同相。 我们的客户有以下跟进问题、

我使用的是音频 IC TAS6424QDKQRQ1。 有两个信号:MCLK 和 SCLK。 我将它们与 Connect 一起使用。

但是、在某些应用中、两个信号是分离的。

我想知道我可以连接两个信号、或者应该将它们分开。

它们有何不同或其频率如何?

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Danilo

      如果您需要连接 MCLK 和 SCLK、这两个时钟肯定会对齐、因为它们是相同的时钟、对吧?  

      频率可根据数据表进行选择。 如前所述、我们建议使用 TAS6424E 来避免出现问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shadow、

    我们的客户在下面有一个跟进查询。

    我根据 TIDCEA5.ZIP 样片设计了 PCB、我在 TI 网站上下载了该样片。

    在那里、MCLK 和 SCLK 连接在一起、如下所示。

    https://www.ti.com/lit/pdf/tidruq7

    如果 MCLK 和 SCLK 连接在一起、会发生什么情况?

    在我的项目中、输出没有输出。

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Danilo

      是的、对于 TAS6424、我们不能这样使用。 这将导致内部时钟无法正常工作。 我们在 TAS6424E 中修复了这一点。