This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3886:LM3886设计

Guru**** 2524870 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3886

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/722743/lm3886-lm3886-design

器件型号:LM3886

外部组件部分的问题数据表中的公式。  具体而言、在第8页的"外部组件"的第10行中、关于 Rf2、为计算截止频率(fc)给出的公式包含一个术语"s + 1"。  除非"s"是指 Siemens (什么? 负载阻抗?) 请告知此公式中使用的"s"的含义或值。  谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gary、
    这是一个拼写错误、很抱歉造成混淆。 该公式用于传递函数(拉普拉斯变换)、它应该是'H (s)'、而不是'='左侧的'fc'。 您可以在公式中使用 s=JW 并将公式模式设置为1/2、然后计算3dB 截止频率的 w。
    此致、
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn、

    感谢您的快速回复。  那么、我是否可以让您用整个公式(在代数域中、而不是差分域中)进行答复、以计算3dB 截止频率、仅输入 RF1、Rf2和 CF?  谢谢。(LM3886数据表第8页上的所有参数均符合10)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gary、
    此公式位于复数域中。 将复数的模数设置为1/2、然后计算截止频率、这意味着设置 mod{[RF1*Rf2 (jw + 1/Rf2*cf)]/[(RF1 + Rf2)(jw + 1/cf (RF1 + Rf2)))]}=1/2并计算"w"值。
    此致、
    郑少文