This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC3100:TLV320ADC3100

Guru**** 2810835 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/721635/tlv320adc3100-tlv320adc3100

器件型号:TLV320ADC3100

 您好!

我们在设计中使用 TLV320ADC3100、有人能告诉我以下内容的数字价值是多少:

 1)    当2.35V 应用于 VIN (正)且0.35V 应用于 VIN (负)时

2)    当对 VIN 施加0.35V (正)且对 VIN (负)施加2.35V 时

 

此致、

PTM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、PTM、

    您能否分享有关 ADC 输入配置的更多详细信息? 根据您的注释、输入似乎设置为差分模式。 请注意、ADC3100的任何输入引脚所支持的最大输入电平为0.7Vrms、低于所施加信号的振幅。 如果不符合器件电气特性和最大建议电平、我们无法保证器件的正确行为。

    此致、

     Diego Melendez López í a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们将以差分模式配置 ADC。

    如果在共模电压为1.9089 (1.35Vrms)时、每个引脚的最大输入为0.7Vrms (1V)、则差分输入为2Vpp 正确吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、PTM、

    感谢您的反馈。 对输入信号电压的理解是正确的、但请注意、1.35V 共模电压是直流电压、而不是 RMS、这是数据表中的一个拼写错误。

    最高电压约为2.35Vdc、而低电压约为0.35Vdc。 电路方法还可以、请注意 、输入信号布线上的去耦电容将从电路的输出和 ADC 的输入引脚对直流值进行去耦、因此只有交流电平会到达输入引脚。   

    此致、

     Diego Melendez López í a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的反馈。

      数据表中没有器件 TLV320ADC3100IRGET 的封装机械尺寸信息、我要从何处获取该信息?

    此致、

    PTM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Diego、

    我在同一组工作..感谢您的回应。

    那么、再说一遍、回到第一个问题  

    当 ADC 输入配置为差分输入时、针对以下情况使用。   

    当将2.35VDC 应用于 VIN (正)并将0.35VDC 应用于 VIN (负)时,这意味着差分电压为2.35-.35 =+2VDC 时,输出数字字是否为最大值?

    当将0.35VDC 施加到 VIN (正极)上、将2.35VDC 施加到 VIN (负极)上时、这意味着差分电压=0.35--2VDC 时、输出数字字是否为最小值?

    在两个引脚(DIFF 电压=0)上的1.35VDC 下,数字字将是中间值?

    此致

    Eze

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、PTM 和 Eze、

    您通常可以在 TI.com 中器件产品文件夹的封装选项卡中找到此器件的封装信息、但出于某种原因、此器件的封装信息不完整。 我随附详细的机械信息。

    e2e.ti.com/.../RGE_2D00_24-_2800_VQFN_2900_.pdf

    关于最后一个问题、假设是正确的。 请注意、对于该器件、数字 PCM 输出具有带符号的二进制补码数据格式。

    此致、

     Diego Melendez López í a
      音频应用工程师