This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A225E:要求查看 TS3A225原理图和布局

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3A225E, TS3A227E
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/731363/ts3a225e-asking-for-the-ts3a225-schematic-and-layout-review

器件型号:TS3A225E
主题中讨论的其他器件: TS3A227E

大家好、
您是否可以为 TS3A225原理图和布局审阅提供帮助?

txn.box.com/.../00md88lbzwuaf1oy3xawjhxej8wsaki0

BR、
SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SHH、

    1. VDD 正确地获得3.3V 电压、这在建议的工作条件下、建议将旁路电容器放置在尽可能靠近 IC 的位置。

    2、SCL 和 SDA 是开漏输出、被正确上拉至3.3V

    3. MIC_Present 是开漏输出, 已正确上拉至3.3V  

    4. MIC_P 应连接 到编解码器

    5. Addr_SEL 正确接地

    8. GND 正确接地

    9. SLEEVE 和 SLEEVE_SENSE 已正确连接至音频插孔,但 R517不应将 SLEEVE 连接至 MICP

    10. RING2和 RING2_SENSE 已正确连接至音频插孔

    11. TOP_SENSE 已正确连接至耳机的尖端。  

    12.用于启动自动检测序列的 DET_TRIGGER 引脚 在插入耳机之前被正确保持在低电平、然后通过 JACK500_P3V3节点上拉至3.3V。  R518不应将 DET_TRIGGER 连接到 MIC_Present。

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、
    客户希望卸载 R533和 R510并安装 R516。
    检测需要支持 CTIA 苹果型麦克风。
    您是否对电阻器变化有任何担忧?

    原理图链接
    txn.box.com/.../l87vmqz2rn5kp3u42i2jdhzkzy02r75l

    BR、
    SHH
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SHH、

    您是否尝试将 ring2永久接地以仅支持 CTIA 耳机?  如果您要为特定耳机永久配置音频插孔、则不需要 TS3A225E 音频插孔开关。  音频插孔开关只需提供支持不同耳机的灵活性。  如果您仅支持 CTIA、则不需要 IC。

    如果您移除 R533、音频信号将如何在 TS3A255E 和音频插孔之间传输?  

    另请查看此帖子、了解适用于所有 TI 音频插孔开关的音频插孔检测工作原理。

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Adam:
    客户删除了 R533,所以对于诺基亚耳机,麦克风不能工作,苹果类型是可以工作的,对吧?



    BR、
    SHH
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SHH、

    我们是否有时间可以通过电话进行通话?  我认为我们无法正确地传达 TS3A227E 提供的功能以及客户在系统中尝试实现的目标。  如果您仅支持一种类型的耳机、它仅在 Ring2引脚上接地、仅在 SLEEVE 引脚上有麦克风、 则无需在系统中使用 TS3A227E。  

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Adam:

    客户只需要支持 CTIA 类型。 客户需要使用 TI 器件的原因是为了通知系统
    当前检测不能将检测耳机和麦克风设备分开。 如果插入仅耳机设备、设备管理器将同时显示麦克风和耳机。
    为了避免用户使用仅限耳机的设备、但设备管理器显示麦克风和耳机外壳。
    因此客户需要使用 TS3A255E。

    如果客户卸下 R533,对于诺基亚耳机,麦克风将不起作用,苹果类型是可行的,对吧?

    BR、
    SHH
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SHH、

    CTIA 耳机的音频插孔的环2上有接地引脚。  原理图的链接已过期、但如果您使用电阻器将 Ring 2引脚下拉至接地、则它将仅支持 CTIA 耳机、而不支持 OMTP 耳机上的麦克风、因为麦克风线路将接地。

    我不知道 Apple 和 Nokia 耳机的配置和阻抗、但如果您将 音频插孔的环形2永久接地、它将只能用麦克风套筒来运动耳机。  

    我进行了谷歌搜索、看起来有些苹果耳机在 Ring2上有接地、如果您接地 Ring 2、它将起作用。

    我进行了谷歌搜索,看起来有些 诺基亚耳机的“接地 ”在“保护套”上, 如果您接地环2,它将不起作用。

    谢谢、

    Adam