This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3101:无法获得#39;t 获取模拟输入

Guru**** 2448230 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/722659/tlv320aic3101-couldn-t-get-analog-input

器件型号:TLV320AIC3101

我们在项目中使用 TLV320AIC3101作为编解码器。  单端麦克风输入连接到 MIC1LP/LINE1LP。  并且 MIC1LM/LINE1LM 连接到 AGND。  输出为 LEFT_LOP/LOM。  音频串行接口的设置为

- DSP 模式

16位帧

- 1位偏移

-无源时钟模式

- MCLK 2.048MHz

-参考采样时钟48kHz

我们使用外部控制器通过 I2C 总线配置编解码器、并处理音频数据。  我们可以听到外部控制器产生的测试音、但从不获取模拟输入。  以下是详细设置的伪代码。   

CODE_I2C_WR (1 /*寄存器地址*/、0x80 /*值*/);  //将编解码器重置为默认状态*

CODE_I2C_WR (2、0x44); //采样率:48K/3=16K */

CODE_I2C_WR (3、0x91); /* PLL 被启用、P=1、Q=2 */

CODE_I2C_WR (4、0xC0);/* PLL、J=48 */

CODE_I2C_WR (101、0x00);

CODE_I2C_WR (102、0x02);

CODE_I2C_WR (7、0x0A);/* FS (ref)= 48kHz *

CODE_I2C_WR (9、0x48);/* DSP 模式、字长16位*/

CODE_I2C_WR (10、0x01);/*数据偏移= 1位时钟*

CODE_I2C_WR (41、0x00);

CODE_I2C_WR (81、0x00);// 0x80用于 PGA_L 输出*

CODE_I2C_WR (82、0x80);//如果需要 PGA_L 输出*

CODE_I2C_WR (18、0xF0);/* LINE2R 至 R-ADC PGA *

CODE_I2C_WR (19、0x07);/* LINE1L 至 L-ADC PGA *

CODE_I2C_WR (15、0x00);/*撤消 PGA_L 的静音*

CODE_I2C_WR (16、0x00);/*撤消 PGA_R 的静音*

CODE_I2C_WR (43、0x30);/* L-DAC 增益*

CODE_I2C_WR (44、0x30);/* R-DAC 增益*

CODE_I2C_WR (37、0xC0);//为 L-DAC 和 R-DAC 加电*

CODE_I2C_WR (86、0x0B);/*撤消 LEFT_LOP/LOM 的静音*

CODE_I2C_WR (93、0x0B);//取消对 RIGHT _LOP/LOM 的静音*

结束

通过将 REG#82设置为0x00、我们可以关闭测试音输出。  我们希望听到来自 LINE1L 的测试音调输入、因此我们将 REG#81设置为0x80。  但我们听不到任何东西。

请帮我们修复设置。  提前感谢。