This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2560:与升压侧电感器连接相关

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/722750/tas2560-related-to-boost-side-inductor-connection

器件型号:TAS2560

您好!

如果我不想使用 TAS2650上的升压功能、是否可以在没有电感器连接的情况下将 Vbat 引脚直接连接到 SW 引脚?

我不需要大输出来提高电压(所用功率小于1W)。

塔恩克你  

此致。

Anthony 先生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Anthony、

    可通过控制 PWR_CTRL_1 (0x07)寄存器来禁用升压。
    关于移除电感器、您可以尝试将其移除并将 VBAT 短接至 SW。 升压(VBOOST)的输出仍应具有去耦电容器。 由于未进行测试、因此我无法保证它工作正常、您必须评估性能。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器