This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3104-Q1:电源定序问题

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3104-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/722464/tlv320aic3104-q1-power-supply-sequencing-issue

器件型号:TLV320AIC3104-Q1

建议不要安装 DVDD 加电时间序列的当前设计。 但在测试中未发现异常。 手册中提到的特殊情况是什么? 如果有特殊情况、芯片是否无法正常启动?

数据表 描述如下:

TLV320AIC3104-Q1被设计成极不耐受电源定序。 但是、在极少数情况下、电源定序会导致意外情况。 以下序列将提供最可靠的操作。 首先为 IOVDD 加电。 包括 AVDD 和 DRVDD 在内的模拟电源应第二次上电。 数字电源 DVDD 应最后加电。 保持 RESET 低电平直到所有电源稳定。 模拟电源应始终大于或等于 DVDD。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shuang、

    如果不遵循该序列、可能会出现电流泄漏问题。 这种情况在短时间内(微秒)并不是什么大问题,但对于电池供电设备来说,这可能是一个问题,因为这些设备不需要浪费任何电量。
    最重要的是确保复位保持低电平、直到电源稳定。 如果未执行此操作、则可能会出现器件初始化问题。 在这种情况下、器件可能没有响应、需要完全断电并正确上电、然后才能再次响应。

    此致、
    Steve