This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3110D2:TPA3110D2无音频输出

Guru**** 2927460 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3110D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/722638/tpa3110d2-no-audio-output-from-tpa3110d2

器件型号:TPA3110D2

您好!

我曾尝试使用 TPA3110D2的音频电路、但我的输出有问题。 与数据表上的参考设计相比、我做了一些修改、比如在输入和芯片之间添加变压器、该器件似乎没有问题。 但是、没有发出音频信号、我已经在端子处测量了输出、它似乎显示了直流电压(大约5V)。 我可能缺少一些明显的东西、但我似乎无法弄清楚。 我已经包含了音频电路原理图的图像。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Emir、

    1.尝试在 FAULT 引脚上添加一个100K 上拉电阻器,以确保 SD 引脚为高电平。
    2.为器件加电、并使用振荡器监控故障引脚。
    a)如果存在高电平到低电平转换、这意味着报告了故障、则需要逐个移除输出电感器、以查看是否仍然存在故障。
    B)如果没有高电平->低电平转换、则 AMP 应正常工作。



    迪伦
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Emir、

    SCH 中的 R+、L-通道输出电路中似乎存在问题。

    输出引脚应直接连接到电感器。 请参阅 TPA3110D2 EVM 板 :http://www.ti.com/lit/ug/slou263b/slou263b.pdf

    此致、

    郑少文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢! 这就是问题所在。 已将扬声器连接至 R-和 L+、但未触发 FAULT 引脚。