This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DIT4096:询问 DIT4096应用问题

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: DIT4096

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/732263/dit4096-asking-for-dit4096-application-questions

器件型号:DIT4096

大家好、
客户使用 DIT4096并发现输出仅为单声道输出。
中的 I2S 仅提供给 DIT4096、系统中还有其他 I2S DAC。 其他 I2S 从机可以输出立体声正常状态。
您能否查看此问题的原理图?

原理图链接

txn.box.com/.../2v55917h6s13pr1whk73j09r1e9a60lm

BR、
SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 SHH、
    对拖延答复表示歉意。
    感谢您为使用 DIT4096的客户系统提供 SCH。 查看 SCH 后、我注意到客户在硬件控制模式下使用器件。 要配置用于配置和状态输入的专用控制引脚、 它们能够上拉或下拉引脚、而 SCH 不能清楚它们是在这些线路上设置"0"还是"1"、因此我不确定它们是否打算在主模式下运行器件、SCK 速率是什么...

    现在、谈到单声道输出问题、这与 DIT4096支持的模式之一相关...更具体地说、我们指的是使用单声道模式的双线操作。 这是为了支持传统器件、其中每个 DIT 器件配置为仅承载一个通道的数据。 这是通过将单声道(引脚21)设置为"1"(单声道模式)来实现的。 我们建议将 Mono 引脚连接到 GND、以确保将此输入引脚设置为"0"、从而在立体声模式下启用器件。

    此外、建议不要将输入引脚悬空。 谢谢。

    此致、
    Ravi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外、请分享最终的 SCH、我们将非常乐意进行审核。

    此致、
    Ravi