This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2505可用于门铃?

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2505, TLV320AIC3101, TAS2555, TAS2557, TLV320DAC3101, TLV320DAC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/722571/tas2505-can-use-in-doorbell

器件型号:TAS2505
主题中讨论的其他器件: TLV320AIC3101TAS2555TAS2557TLV320DAC3101TLV320DAC3100

大家好、

你在 Doorbell 有什么建议吗? 规格如下:

VPP=5V

2.功率2W 或3W

I2S 输入

低成本

我建议客户使用 TLV320AIC3101、但它的电源电压是3.3V AVDD? 我还找到了 TAS2505或 TAS2555、它们是否可用于此应用?

或者您有其他建议或解决方案吗?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Betty:

    TAS2505是一个不错的选择。 输出功率将取决于扬声器阻抗、但可以为4 Ω 负载提供2W 的功率
    TAS2555是一款智能放大器。 它提供更高的输出功率、还具有集成的音频处理功能以提高音频质量、并且还可以运行扬声器保护算法。 如果您想使用智能放大器、我建议您使用 TAS2557、因为它是最新的器件、与 TAS2555类似、但它具有心理声学低音和3频带 DRC 等附加功能。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ivan、

    感谢您的回复。 在我看来、客户不需要智能放大器、因为它非常复杂。 我会建议客户使用 TAS2505。 顺便说一下、编解码器 IC 3101如何?
    谢谢你
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Betty、

    TLV320AIC3101是一个编解码器、因此它也具有 ADC 功能。 如果您需要 ADC 将麦克风数据发送到主机、这将是一个不错的选择。
    如果不需要 ADC、您可以选择 TLV320DAC3101、它与之类似、但仅采用 DAC 侧。 如果您需要立体声而不是单声道输出、这是一个很好的选择。 尽管需要权衡的是、它在1.29W 下只能驱动8 Ω 负载。

    因此、如果您需要单声道输出、可以考虑 TAS2505或 TLV320DAC3100。
    如果需要立体声、则 TLV320DAC3101就是其中之一。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器