This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5101A-Q1:工作温度范围与工作结温范围(在绝对最大值部分)

Guru**** 2779755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/732576/pcm5101a-q1-operating-temperature-range-vs-operating-junction-temperature-range-in-abs-max-section

器件型号:PCM5101A-Q1

尊敬的所有人:

我的其中一位 AA 在工作温度范围  与工作结温范围(在绝对最大值部分)中发现了一些奇怪的情况。

Q1器件的工作温度范围为-40°C 至+125°C、但在数据表中、结温最大值为130°C。

根据热参数、该器件在125摄氏度下工作时需要散热器。

有什么问题吗? 或者数据表中的最大结温是错误的?

此致、

Domenico

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Domenico:

    最大结温由我们用于创建 PCM 器件的工艺节点设置。 您指的是哪些热参数? 我们指定器件将在-40°C 至125°C 的规格范围内运行

    谢谢!
    Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    我指的是热阻。

    如果我考虑数据表第10页上的功率耗散(187mW @DVDD = 1.8V、输入信号@-1dBFS)和四面25°C/W、则温度上升约为5°C、这意味着如果 TA=125°C、结温接近130°C。

    这是我对125摄氏度下工作温度的担忧。

    此致、

    Domenico

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Domenico:

    我认为、热阻参数中只有一个是热模型的过度简化。 请查看文档 SPRA953C。
    www.ti.com/.../spra953c.pdf

    有许多热因子会影响这一点、其中大多数都是并联的。 我假定将 RθJA 和 RθJB 并联是合适的、这仍然提供大约28°C/W。

    虽然规格仍然微不足道、但仍在限制范围内、因此我认为数据表不正确。

    我将要求我们的质量经理查看我们是否对其进行了正确的解释、但我认为100%确定您需要在客户的应用中查看整个系统性能。

    谢谢!
    Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Paul:
    谢谢。

    本主题非常重要、应用是 VESS、在大多数情况下、所有电子产品都装在一个没有任何散热器(成本原因)和风扇的盒子中。
    此致、
    Domenico
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Domenico:

    我们正在正确解读热模型、因此客户可能需要确保应用 TA 不超过125°C 或更低、以获得额外裕度。

    谢谢、
    Paul