This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1794A:有关 WDCK 的问题

Guru**** 2815315 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1794A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/731913/pcm1794a-questions-around-the-wdck

器件型号:PCM1794A

我计划使用 PCM1794A,系统时钟频率为47.616MHz,采样频率为 fs 为186kHz (47.616MHz/256= 186kHz)。 计划在外部数字滤波器模式下使用它,WDCK 为8*FS 1.488MHz,BCK (串行数据时钟)为47.616MHz。

问题是:不清楚芯片如何知道采样频率要除以256。 我看不到寄存器设置。 您能不能建议我们如何设置 x256以获得所需的186KHz FS。

我知道、当您处于外部滤波器模式时、WDCK 将决定采样率、并且 SCK 用于器件中的其他功能、例如过采样功能。

在外部滤波器模式下,表示 WDCK 必须以所需频率 fs 的8倍或4倍运行。 4倍或8倍是如何确定的? 假设我们的 WDCK 是8*186khz,那么设备如何知道它不是*4?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    我能够在实验中对此进行设置、以确认器件上的一些事项。 首先、SCLK 用于驱动 Δ-Σ 调制器的过采样功能。 SCLK 需要至少是 DSM (fDSMS)的过采样率的2倍。 在 PCM1794A 上(fDSMS)为输入速率的8倍、让我们将其称为 fDFS (数字滤波器采样的频率)。 因此我们可以说 fDSMS =8×fDFS。 如果要求 SCLK 为2×fDSMS、那么我们可以说 SCLK>=16×fDFS。

    内部数字滤波器将输入采样率(FS)内插8。 因此、当使用内部滤波器时、FDF=8×FS。 这就是我们在数据表中显示的最低速率 SCLK 为128×FS 的原因。 SCLK >= 2×8×8×FS、或 SCLK >=128×FS。 允许 SCLK 输入大于128、但不会改变器件的性能。

    就器件而言、在外部滤波器模式下、fdfs 并不重要。 只要 SCLK > 16×fDFS、它就不会根据 fDFS 频率更改其行为。

    在外部滤波器模式下、器件不会尝试计算原始 FS。 它只在 SCLK 至少为2×8×fDFS 的要求下运行、请注意、在本例中、fDFS = WDCK。 当您提供32×fdfs 的 SCLK 时、它不会改变性能。

    ×的×是这样的:为什么数据表规定 WDCK 必须在8 μ A 或4 μ A 的电流下运行? 我相信,这只是为了确保已离开的噪音远离所需的 FS。 DSM 噪声整形将导致 OBN 开始上升至大约0.5×FS。 或者(基于 PCM1794A 的架构)您可以保持 OBN 噪声在(1/8)×fDFS 开始上升。 因此、无论您将所需的 FS 乘以了多少、只有当 fDFS 为1/8时、噪声才会增加。

    实际上、如果您希望获得更好的 OBN 性能、您可以从8×FS 增加 fDFS 频率、但要注意不要违反 BCK 最小周期时序。

    谢谢!
    Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、  

    非常感谢您的回答! 非常乐于助人、感谢您的快速回答、我们还有一个问题:

    我们能否在突发模式下写入47.616MHz 输入串行数据(24位)、突发以186kHz 的速率发生(即在数据突发之间、串行数据或串行时钟线路上没有活动)?  我们期望186kHz 的模拟输出不会丢失数据。

    此致-  

    Mike  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、只要您处于外部模式、我就可以。 不过、请注意、如果 SCLK 线路停止、输出将保持为数据流的最后一个值、作为直流值。 因此、您需要确保突发返回到所需的输出电平。

    谢谢!