This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM48560:LM48560负载电容问题

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: LM48560
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/720629/lm48560-question-of-the-lm48560-load-capacitance

器件型号:LM48560

您好、Sirs、

您是否建议 LM48560陶瓷扬声器驱动器的负载电容范围?  数据表中有1.5uF、1uF、0.6uF 的测试曲线、而数据表中没有指定电容范围。

我的客户在   使用160nF 扬声器时获得5kHz 测试信号的衰减。

谢谢、最诚挚的谢意、

陈耀恩
2018年8月21日    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wayne、

    此器件可以驱动"任何"负载、但如您所述、折衷将是噪声和衰减。 我从未驱动过这么小的负载、但让我在实验室中测试这一点并将结果发布在这里。 我认为低于600nF 时、失真和衰减是 IC 的限制、而不是负载尺寸的限制。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的建议 Kelly。 您是否会提供160nF 负载和10 Ω 电流感应电阻器的频率响应图、以便我们可以与客户的结果进行比较?...Wayne Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    以下是使用 LM48560驱动~160nF 负载的结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的详细阐述、Kelly、Wayne Chen