This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3116D2:同步功能问题

Guru**** 2454880 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3116D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/732327/tpa3116d2-sync-functionality-issue

器件型号:TPA3116D2

您好!  

我在尝试同步2个 TPA3116D2器件时看到一些问题、如数据表中所示:

配置为从器件的器件很难与第一个器件同步、并且其输出端的~100kHz 范围内存在明显的噪声。 我们在另一篇文章中确认、由于 PWM 信号处于100kHz 的频率、1nF 值存在误差(过大)。

我希望获得一些有关该电容器的具体指导以及对电容器用途的一些见解。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Frank、
    这是数据表中的一个拼写错误。 请为同步时钟使用 pF 电平电容(例如47pF)。 请参阅 TPA3116D2 EVM 设计 :www.ti.com/.../slou336b.pdf。
    此致、
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shawn、您好!感谢您的回复。
    我将尝试47pF。 对此 CAP 的具体用途有任何见解?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    SYNC 引脚上的 RC 电路用于提高时钟信号完整性。只要时钟质量足够好、就可以将其移除。

    此致、

    郑少文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    完美,谢谢 Shawn!