This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3204EVM-K:HPVDD 输入的 C34电容必须为22uF?

Guru**** 2575735 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/721019/tlv320aic3204evm-k-the-c34-cap-of-hpvdd-input-must-be-22uf

器件型号:TLV320AIC3204EVM-K
主题中讨论的其他器件:TLV320AIC3204

尊敬的所有人

     HPVDD 输入的 C34电容必须为22uF? 我使用 C34电容、10uF、TLV320AIC3204器件将需要400mA 电流、无法再工作。 为什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我们去了

    在 HPVDD 源上使用10µF Ω 而不是22µF Ω 不应导致器件损坏。  您能否提供有关此问题的更多详细信息?

    此致、

     Diego Melendez López í a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego

       我的问题是:

      当 C501=10uF、C504=10uF、更低的7.5V 上电时、TLV320AIC3204正常工作、主板的电流为0.1A;

      当 C501=2.2uF、C504=0、更低的7.5V 电源打开时、TLV320AIC3204无法正常工作、器件非常热、请检查主板的电流是否高达0.5A、但正常电流为0.1A。

      请帮助我检查 原理图、为什么 TLV320AIC3204仅在2.2uF 下无法工作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我们去了

    感谢您提供更多信息。  这不是该器件的正常行为、但 HPVDD 引脚上的电压可能会因引脚上缺少10µF μ F 大容量电容器而受到影响。 我们建议将10µF μ F 电容器保持在接近 HPVDD 引脚且与0.1µF μ F 电容器并联的位置、是否有任何理由不使用它?

    您是否在两种情况下(带和不带10µF Ω 电容器)都有 HPVDD 引脚电压的任何捕获?

    此外、您还提到了7.5V 上电、该电压是多少?

    此致、

     Diego Melendez López í a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego

        在大规模生产中 、我使用 C501=10uF、C504=10uF、但也存在类似的问题、概率要低得多。 我认为 C504=10uF 太小了吗? EVM 设置为20uF。 我是否增加到20uF、确保不会发生?

        2、我测试 HPVDD 引脚电压的波形、效果不错、就像这样

        3、第一个电压为7.5V、通过 DC-DC 降压3.6V、然后通过 LDO 降压3.3V、为 TLV320AIC3204供电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我们去了

    感谢您的反馈。 您观察到的行为对于该器件不常见、因此不应预期出现。 去耦电容为10µF μ F 或20µF μ F、不应导致器件出现问题。 它的值选择更多地取决于电源质量、在 EVM 中、我们放置了一个20µF μ F 电容器、以确保 EVM 即使在设计不当的电源下也能正常工作。

    查看示波器捕获后、我注意到 HPVDD 上存在阶跃、这可能是由于3.3V LDO 在3.6V 输入电源 稳定之前被激活所致。 我不确定这是否会成为问题、因为这不是推荐的序列。

    我还注意到复位连接到 HPVDD 引脚、因此该器件可能会尝试在3.3V 电源稳定之前退出复位状态。 我们建议在所有电源都有效之前将复位保持在低电平状态。 您能否检查您的系统是否满足此条件?

    此致、

     Diego Melendez López í a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego

        感谢 您的分析。

        在数据表中、我找不到 HPVDD 上电时的建议复位序列。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我们去了

    它未反映在数据表中、但将 RESET INN 保持在低电平状态是我们几乎所有器件的典型建议。

    此致、

     Diego Melendez López í a
      音频应用工程师