This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5760M:PBTL 配置中的几个 TAS5760M 出现 NACK 问题

Guru**** 2454490 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5760M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/725774/tas5760m-nack-issue-with-a-couple-of-tas5760ms-in-pbtl-configuration

器件型号:TAS5760M

我也 面临同样的问题。

第一 个 Wright I2C 命令不会传递确认。

如果   再次发送命令、我希望确保 TAS5760M 能够正常工作。  

您能 告诉我 根本原因吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    不幸的是、我还没有找到这方面的根本原因。

    此致、
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    据我所知, 根本原因尚未确定。 但是、我们已经确认此问题仅在上电后的第一个 i2c 通信期间发生。  所有连续的 i2c 通信都不会再次出现此问题。  

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Andy San、

    您能否保证这个问题不会发生、除非在第一次 I2C 通信期间、并且 TAS5760M 当然可以正常工作?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kato-San、
    考虑到 Andy 正在离线与您沟通、我将关闭此问题。 如果您有任何其他问题、请随时在 E2E 中创建新帖子。
    此致、
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shaw-San、您好!

    遗憾的是,根本原因尚未确定。 但是,我明白了。

    此致、
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kato-San、
    非常感谢! Andy 将通过电子邮件继续关注此问题。
    此致、
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shaw-San、您好!

    感谢你的答复。

    出于根本原因、我期待从 Andy San 获得更多信息。

    此致、
    加藤