This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2904:PCM2904输出削波至 VCCCI 电源轨

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM2904, PCM2900, PCM2906C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/722220/pcm2904-pcm2904-output-clipping-to-vccci-power-rail

器件型号:PCM2904
主题中讨论的其他器件: PCM2900PCM2906PCM2906C

我们注意到 PCM2904芯片的输出存在一些严重的压缩。 我们正在输入标准波形文件、输出似乎为2.9V 峰峰值、这意味着它需要5V (2.9/0.6)的电源。 VCCCI 引脚通常为3.3V、但在数据表中有一些注意事项、即 VCCCI 引脚可增加至3.67V 至3.85V、限值为4V。

这是否是芯片中的缺陷、并将用 PCM2900或 PCM2906替代芯片解决此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fergus、

    这不是该器件的预期行为。 不支持5V VCCI、因此器件配置或原理图可能有问题。 您是否在任何输入信号中看到此行为?

    另请考虑 PCM2904确实存在一些已知问题、这些问题已针对类似器件 PCM2906C 进行了修复、该器件是推荐使用的器件、而不是 PCM2904。 您可以在 PCM2904产品文件夹中找到相关的勘误表。

    此致、

     Diego Melendez López í a
      音频应用工程师