This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3204:TLV320AIC3204 I2C 问题

Guru**** 2445680 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/722307/tlv320aic3204-tlv320aic3204-i2c-issue

器件型号:TLV320AIC3204

你(们)好  

我在 我的系统上使用 TLV320AIC3204、当我测试 I2C 是否正常运行、但使用数据 尚未传输时、 TLV320AIC3204 I2C 没有 ACK。

可以应用 TLV320AIC3204示例代码或应用 寄存器信息。

是否有 任何寄存器先发送? 或发送 寄存器 指令需要等待多长时间?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TLV320AIC3204器件可通过 SPI 和 μ I²C 接口进行控制。 如果器件配置为 μ I²C 模式(引脚12为低电平)、AIC3204应能够响应发送到地址0011000的任何有效 μ I²C 命令。 无需发送特殊的寄存器命令即可开始通信、如果您与器件通信时遇到问题、则器件可能未完全通电或硬件复位仍处于低电平状态。 是否可以再次检查系统级设置?

    此致、

     Diego Melendez López í a
      音频应用工程师