This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6422Q1EVM:TAS6422EVM I2C 通信地址问题

Guru**** 2582025 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS6422-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/738519/tas6422q1evm-tas6422evm-i2c-communication-address-issue

器件型号:TAS6422Q1EVM
主题中讨论的其他器件:TAS6422-Q1

我的 TAS6422 EVM 使用不同的 I2C 地址进行通信(0x50)。 这不同于 PurePath 软件工具使用的通告值(0x6A)。 如何 a)复位 EVM 使用的 I2C 地址和/或 b)配置 PurePath 软件工具以使用电路板实际响应的 I2C 地址? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    该软件固定为与6A (D4/D5读/写对)通信、这是 EVM 上的默认 I2C 地址。  您在哪里看到地址为0x50?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Greg 我正在使用 Beagle 监控 EVM 的 I2C 流量。 器件无法确认6A 地址、但确实确认0x50。 因此,提出这一问题的原因是什么。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:
    这是将 EEPROM 加载到 TAS1020B USB 器件中的地址。 然后、器件将使用正确的地址与 TAS6422-Q1通信。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    将 EEPROM 加载到 TAS1020B 器件的过程是什么? 不同地区的同事认为、该电路板是否能够以地址6A 运行?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这被脱机以直接与 OP 配合使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    所提供的编程程序不起作用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    新 EVM 正在供货。