This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1754-Q1:VCOM 电压上升时间

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM1754-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/721055/pcm1754-q1-vcom-voltage-rising-up-time

器件型号:PCM1754-Q1

尊敬的先生。

我的客户正在为其系统评估 PCM1754-Q1。

它们将控制 VCC 开/关、以在器件睡眠期间节省电流消耗

状态。 另一方面、从 VCC 打开到声音生成的时间 定义为系统。

数据表中清楚地描述了 POR 1024周期、但以下几点不清楚。

请提供您的建议。

建议将10uF 电容用作 VCOM 的外部电容。

   请您说明从 VCOM 开始充电到完成充电的时间

   还是10 μ F 电容器的 VCOM 源电流?

2.它与 VCOM 无关、建议使用10uF 钽或铝电解电容器

   VCC 上。 请告诉我陶瓷不适用的原因。

此致、

H. Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sakai-San、

    让我来看看这一点、今天我将尝试向您作出回应。

    谢谢!
    Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul-San。  

    非常感谢您的回复和提及。  

    如果您有任何问题、请告诉我。  

    此致、  

    H. Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sakai-San、

    我已经问过我们的设计团队、他们是否可以分享一些有关 VCOM 引脚工作原理的见解。  我已经收集了一条10µF μ F 电容器充电曲线以供参考。  

    2. 可以使用陶瓷电容器旁路 VCC、我建议此应用使用 X7R 类型。  一些工程师建议使用钽和电解电容器来获得出色的声音、但这很难量化。

    谢谢!

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    VCOM 值由两个42kΩ Ω 电阻器创建的电阻分压器生成。 可用于计算约420ms 的 τ。

    谢谢!