This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1794:在 PCM1794数字滤波器旁路模式下使用20位 DSP

Guru**** 2454880 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM1794, PCM1792A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/731921/pcm1794-using-20-bit-dsp-in-pcm1794-digital-filter-bypass-mode

器件型号:PCM1794
主题中讨论的其他器件: PCM1792A

您好!

我们一直使用具有20位输出的 DSP 为 PCM1794供电(配置为在内部数字滤波器旁路模式下工作)。

输出信号比预期低约24dB、因此我们猜 PCM1794不会像我们预期的那样处理这种情况、并将 MSB 移至较小的4位位置。

是否有方法配置 PCM1794以在数字滤波器旁路模式下支持20位源?

谢谢

Pavao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Pavao、

    您可能可以使用一些外部数字逻辑组件来实现这一点、从而将 WDCK 的四个周期移位以实现这一点。 您还可以考虑使用支持20位模式的数字控制 PCM1792A 器件。

    谢谢!
    Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的建议。 我将看到我可以做什么。

    最棒的

    Pavao