This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3221:适用于两个或多个 TPA3221的参考设计。

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/739510/tpa3221-reference-design-for-two-or-multiple-tpa3221

器件型号:TPA3221

您好!

TI 是否有适用于两个或多个 TPA3221的参考设计? 我将根据我们的产品要求对其进行修改。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    据我所知、此应用没有参考设计。 一个 AMP 器件可设置为主模式、另一个可设置为 SLAVE1或 SLAVE2模式、从而提高系统噪声性能。 请在数据表的第9.3.2节中找到更多详细信息。
    此致、
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Che、

    以下是有关同一主题的应用手册: www.ti.com/.../slaa787.pdf

    此致、

    -Adam